This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2:wlan0无无线扩展

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/691451/linux-tda2-wlan0-no-wireless-extensions

器件型号:TDA2

工具/软件:Linux

您好、专家、

我在定制 PCBA 上运行 Linux Vision SDK v03.02.00 (4.4.4.84)。

 

检查 ASUS USB-N13修订版 A1、内核模块为 rt2800usb。

 

选择 Ralink 驱动程序。

 

检查驱动程序是否已加载。

当插头 USB-N13时、日志如下:

但是 、wlan0没有无线扩展

为什么?

wlan0尝试重启、 然后打印:

IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):wlan0:链路未就绪

是否应首先解决"wlan0 no wireless extensions (wlan0无无线扩展)"问题?

请在此处提供一些建议吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保 已在内核中启用 CFG80211_WEXT 配置。

    它将处于下

    ->网络支持
      ->无线
       ->cfg80211 -无线配置 API
         ->cfg80211 无线扩展兼容性