请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
在 TI 的开发板上有两个以太网插孔、即 eth0和 Eth1。 当电缆插入 Eth1和 eth0时、我们可以 ping 任一端口。 问题是、当电缆未插入 Eth1时、我们无法 ping eth0。 我们需要这些以太网端口彼此独立运行。 是否有人想在使用 Eth1时为什么 Eth0只"启用"?
为了明确、当电缆插入 Eth1时、Eth1会按预期工作。 Eth0仅在 Eth1也被使用时起作用。 仅 eth0不起作用。 我们需要 eth0是工作、而 Eth1不一定同时使用。