This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:Eth0仅在 Eth1正在使用时工作

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674282/linux-am5728-eth0-works-only-if-eth1-is-in-use

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

在 TI 的开发板上有两个以太网插孔、即 eth0和 Eth1。 当电缆插入 Eth1和 eth0时、我们可以 ping 任一端口。 问题是、当电缆未插入 Eth1时、我们无法 ping eth0。 我们需要这些以太网端口彼此独立运行。 是否有人想在使用 Eth1时为什么 Eth0只"启用"?

为了明确、当电缆插入 Eth1时、Eth1会按预期工作。 Eth0仅在 Eth1也被使用时起作用。 仅 eth0不起作用。 我们需要 eth0是工作、而 Eth1不一定同时使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laura、

    您能否指定您使用的 SDK 版本? 您是否还可以发布"ifconfig -a "命令的输出?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laura、

    问题是否仍然存在或已经解决?

    BR
    Tsvetolin Shulev