This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/66AK2H12:Linux 矩阵运行失败!

Guru**** 2539550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671746/linux-66ak2h12-linux-matrix-run-failure

器件型号:66AK2H12

工具/软件:Linux

你(们)好。

我使用了2块板。 K2H 和与 K2H 类似的定制板。 我在 这两个处理器上刻录 ti-u-boot 和 Linux 内核(PROCESSOR-SDK-Linux-K2HK 04_02_00_09)。

http://git.ti.com/ti-u-boot/ti-u-boot 

http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/K2HK/latest/exports/ti-processor-sdk-linux-k2hk-evm-04.02.00.09-Linux-x86-Install.bin 

2块板上的内核引导和这两块板上的内核报告是相似的。 但 Matrix 不能在任何电路板上运行。

(我在 K2H 上试用了 MCSDK 3.01.04.07预编译映像、并运行了矩阵 RAN)

SerDes 和 LAN 都在两者上配置、我在两者中都有 ping。 我阅读了本页

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Matrix_Users_Guide  

并使用了以下命令:

/etc/init.d/matrix-gui-2.0停止 
/etc/init.d/matrix-gui-2.0启动

但矩阵不起作用。 为什么矩阵不能在 Windows 浏览器上运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否尝试在 K2H EVM 上中止 Weston 守护程序、然后键入 Weston 来启动它? 然后运行/etc/init.d/matrix-gui-2.0并查看它是否可以解决问题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。 感谢你的答复。 我之前试过这家餐馆,但是/etc/init.d 上没有 Weston
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试过:

    Matlate_browser -qws http://localhost:80

    或尝试将鼠标连接到 K2H EVM。 有时、矩阵 GUI 需要某种类型的输入设备、并且由于没有触摸屏、因此鼠标可以被识别为输入设备。


    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我曾尝试过:
    Matlate_browser -qws http://[localhost]:80
    但我收到了:
    sh:Matrix_browser:未找到命令

    我也在 USB 端口上连接了鼠标、但 Matrix 未在 PC Web 浏览器上运行。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我找到了一些东西。
    在 K2H 处理器 SDK Linux 中、没有二进制/usr/bin/matrix_browser (对于其他 KS2器件也是如此、即 k2g)、而对于 AM572x SDK、则存在该文件。 由于某种原因、已取消对 matrial_browser 的访问。

    这是一个漫长的过程、但您能否尝试将 AM572x Linux SDK 中的二进制文件复制到您的文件系统并重试?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    我很喜欢这里,但它不起作用。 它需要 Qt 库和一些其他文件。
    我尝试了处理器 SDK V03.03.00.04。
    Matrix-GUI 在 TI 评估板上运行、但在我的定制板上未运行。
    我修改了设备树和内核、并在自定义板上的 LAN eth0上执行 ping 操作。
    如何将 Matrix-GUI-2.0添加到原始自定义 rootfs 中? 需要哪些文件?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引述]我对这一点很不满意、但它不起作用。 它需要 Qt 库和一些其他文件。[/quot]
    控制台输出应该已经指出哪些文件丢失了。

    您可以查看 AM572x SDK 初始化脚本(其中存在该脚本)、并将其添加到您的文件系统中。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    根据本主题、我找到了解决方案并运行了所有服务:
    e2e.ti.com/.../679082

    谢谢你。