工具/软件:Linux
你(们)好。
我使用了2块板。 K2H 和与 K2H 类似的定制板。 我在 这两个处理器上刻录 ti-u-boot 和 Linux 内核(PROCESSOR-SDK-Linux-K2HK 04_02_00_09)。
http://git.ti.com/ti-u-boot/ti-u-boot
2块板上的内核引导和这两块板上的内核报告是相似的。 但 Matrix 不能在任何电路板上运行。
(我在 K2H 上试用了 MCSDK 3.01.04.07预编译映像、并运行了矩阵 RAN)
SerDes 和 LAN 都在两者上配置、我在两者中都有 ping。 我阅读了本页
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Matrix_Users_Guide
并使用了以下命令:
/etc/init.d/matrix-gui-2.0停止
/etc/init.d/matrix-gui-2.0启动
但矩阵不起作用。 为什么矩阵不能在 Windows 浏览器上运行?