This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TMS320C6657 DSP 内核 CVDD 电源 设计 使用 LM10011将 VCNTL 引脚与 LM21215降压直流/直流转换器连接。
我的库仑计不需要 LM10011和 LM21215。 因为它不是 EP (增强型产品)产品。
那么 、我有两个问题。
Q1: 是否有与 VCNTL 相关的 EP (增强型产品)系列器件?
Q2: 我可以在不 使用 VCNTL 的情况下进行设计吗? 是否可以仅设计稳压器(增强型产品)?
柳永烈
C6657需要使用 Smart Reflex。 我不知道 LM10011的直接替代产品是否具备您要求的资格。 UCD92xx 系列数字控制器还可以锁存用于 SR 控制的 VCNTL 代码、但我不知道它们是否具有所需的资格。 当然、LM10011是锁存逻辑的单芯片实现方案、也是可单独实现的 DAC。 锁存逻辑可在 PLD、微控制器或离散逻辑中实现。
Tom