请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6657 主题中讨论的其他器件: LM10011、 LM21215
TMS320C6657 DSP 内核 CVDD 电源 设计 使用 LM10011将 VCNTL 引脚与 LM21215降压直流/直流转换器连接。
我的库仑计不需要 LM10011和 LM21215。 因为它不是 EP (增强型产品)产品。
那么 、我有两个问题。
Q1: 是否有与 VCNTL 相关的 EP (增强型产品)系列器件?
Q2: 我可以在不 使用 VCNTL 的情况下进行设计吗? 是否可以仅设计稳压器(增强型产品)?