This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359:EtherCAT LED 控制

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674422/tmdsice3359-ethercat-led-control

主题中讨论的其他器件:AM3359

您好!  

上周、我在 Digi-Key 上购买了一块电路板、并使用原始 EtherCAT 演示程序对电路板进行了一些测试。  

我遇到 LED 无法由 TwinCAT 2控制。 LED 状态始终保持不变。

另外、位7中的数字值(Industrs_INPUT7)始终为"0";控制其他引脚。 我检查了电路板原理图、该引脚已上拉。  为什么?  

我按照 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Configuring_TwinCAT_For_AM335x#Controlling_Digital_LED.27s_On_AM335x_.28running_Full_application.29_Using_TwinCAT 中的步骤 进行测试。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    您似乎正在使用旧的 IASK 1.x EtherCAT 软件、该软件不再受支持、请参阅公告- e2e.ti.com/.../580869

    请尝试 从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 获取最新的 PRU-ICSS EtherCAT 版本1.0.5 、其用户指南位于此处- processors.wiki.ti.com/.../PRU_ICSS_EtherCAT

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我按照您的意见将预构建固件下载到测试板、但未成功。

    将 PRU_ICSS_EtherCAT_SLAVE_PRIASE_01.00.05.00\applications\EtherCAT_SLAVE_DEMO_ARM\AM335x_RELEASE_APP 复制到 TF 卡中、然后将该卡插入到板的 TF 插槽中。

    复位后、我收到以下消息、并且 EtherCAT 从站功能无法正常工作。

    请在该问题上提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    除了复制应用程序、 您还需要 更新卡中的引导加载程序 MLO 文件。 MLO 可从 pdk_am335x_1_0_8\packages/ti\starterware\binary\bootloader\bin\AM335x-evm\gcc\bootloader_boot_bootcsd_a8host_release_ti.bin 中获取(重命名)。

    此致、Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将 MLO (C:\ti\C\packages/ti\starterware\binary\bootloader\bin\AM335x-evm\gcc\bootloader_boot_bootcsd_a8host_release_ti.bin)和应用文件(预编译)复制到 SD 卡中、但我仍有相同的日志。

    从何处下载 您指向的 PDK_AM335x_1_0_8版本? 或者、您可以共享这些文件吗?

    感谢你的帮助。

    BRS

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    可从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 获取 PDK_AM335x_1_0_8

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相同。 它仍然无法运行该应用程序。

    我复制了预编译版本- PRU_ICSS_EtherCAT_SLAVE_PRIAC_01.00.05.00\applications\EtherCAT_SLAVE_DEMO_ARM\AM335x_RELEASE_APP。

    它是否适合我购买的电路板? 或者、您可以为我发布正确的电路板固件版本?

    我只需确认我的电路板没有任何硬件问题。

    谢谢。

    BRS

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、

    如果您收到了 AM3359 ICE v2、这是正确的电路板。

    您可能需要首先使用工具 pdk_am335x_1_0_8\packages/ti\starterware\tools\flash_writer\spi_flash_writer_am335X.out 擦除闪存中的默认应用和引导加载程序。请参阅 Wiki - processors.wiki.ti.com/.../AM437x 的"准备闪存器件"部分

    此致、
    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢、擦除 SPI 闪存后、应用程序可以成功执行、但位7中的数字值(Industrs_INPUT7)始终为"0";其他引脚受控。
    我检查了电路板原理图、该引脚已上拉。 为什么?

    请参阅视频 :www.youtube.com/watch