您好!
上周、我在 Digi-Key 上购买了一块电路板、并使用原始 EtherCAT 演示程序对电路板进行了一些测试。
我遇到 LED 无法由 TwinCAT 2控制。 LED 状态始终保持不变。
另外、位7中的数字值(Industrs_INPUT7)始终为"0";控制其他引脚。 我检查了电路板原理图、该引脚已上拉。 为什么?
请帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我按照您的意见将预构建固件下载到测试板、但未成功。
将 PRU_ICSS_EtherCAT_SLAVE_PRIASE_01.00.05.00\applications\EtherCAT_SLAVE_DEMO_ARM\AM335x_RELEASE_APP 复制到 TF 卡中、然后将该卡插入到板的 TF 插槽中。
复位后、我收到以下消息、并且 EtherCAT 从站功能无法正常工作。
请在该问题上提供帮助。
韦恩、
除了复制应用程序、 您还需要 更新卡中的引导加载程序 MLO 文件。 MLO 可从 pdk_am335x_1_0_8\packages/ti\starterware\binary\bootloader\bin\AM335x-evm\gcc\bootloader_boot_bootcsd_a8host_release_ti.bin 中获取(重命名)。
此致、Garrett
您好!
我将 MLO (C:\ti\C\packages/ti\starterware\binary\bootloader\bin\AM335x-evm\gcc\bootloader_boot_bootcsd_a8host_release_ti.bin)和应用文件(预编译)复制到 SD 卡中、但我仍有相同的日志。
从何处下载 您指向的 PDK_AM335x_1_0_8版本? 或者、您可以共享这些文件吗?
感谢你的帮助。
BRS
韦恩
韦恩、
如果您收到了 AM3359 ICE v2、这是正确的电路板。
您可能需要首先使用工具 pdk_am335x_1_0_8\packages/ti\starterware\tools\flash_writer\spi_flash_writer_am335X.out 擦除闪存中的默认应用和引导加载程序。请参阅 Wiki - processors.wiki.ti.com/.../AM437x 的"准备闪存器件"部分
此致、
Garrett