This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2EXEVM:在 Jacinto6中启用 SYSBIOS 中的 CAN 外设

Guru**** 2989350 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/668557/rtos-tda2exevm-enabling-can-peripherals-from-sysbios-in-jacinto6

器件型号:TDA2EXEVM
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想使用 Jacinto 6 EVK M4内核的 CANBUS 外设(DCAN)。 我正在使用 VSDK 编写用例,以便从 OBDII 电缆读取 CANBUS 数据。 我通过更改 DTS 文件使用了 Linux 部件、但它工作正常。 但要求是从 M4 SysBIOS 获取 CANdata。 有人能帮我解决这个问题吗

谢谢、此致

Bhagyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Bhagyam、

    您正在使用哪个 Vision SDK 版本。 您可以参阅 Vision SDK BIOS 的 drivers 文件夹中提供的 DCAN 示例。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、
    感谢你的帮助。
    我正在使用 processor_sdk_vision_03_02_00_00。我想访问 DCAN1从 Links_FW 读取 API。 我在路径中找到了 CAN 驱动程序 /processor_sdk_vision_03_02_00_00/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/dcan "。 我可以直接使用这些驱动程序吗? 我想知道如何从 M4 SYSBIOS 启用硬件 DCAN1引脚。 我正在 rules.make 中使用"MAKCONFIG?=tda2xx_EVM_BIOS_All"。


    谢谢
    巴格亚姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Bhagyam、

    我已将您的查询转发给 DCAN 专家。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Bhagyam、

    如果要为 TDA2xx (J6)包含此示例、可以在相应的'cfg.mk (在" \processor_sdk_vision_03_02_00_00\vision_sdk\apps\configs\tda2xx_evm_BIOS_all")。 它将进行编译、但未在 J6 EVM 上进行验证。
    此示例执行 DCAN 的引脚配置、然后将消息发送到另一个 CAN 节点(PC CAN 仿真工具)并等待 ACK 消息。 此过程会定期重复。 此示例在 IPU1_0 (M4)上运行。

    此致、
    Vivek Dhande
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Bhagyam、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、
    Vivek Dhande