请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA714 工具/软件:Linux
大家好,
请从 DRA71x 获得1个 EVM。 现在、我想 使用 Windows PC 创建一个 SD 、并准备好使用 映像和引导分区。
我可以在 Linux SDK 页面上看到 rootfs 和引导 文件, 但我可以 直接在 DRA71x 上使用 还是需要在特定的引导...gz 文件中进行任何配置?
您在 Windows PC 上推荐的任何用于编写 SD 的工具?
谢谢你
此致
卡洛