This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA714:DRA71x EVM 用于 SD 卡的即用型 Linux 映像

Guru**** 2541000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/708756/linux-dra714-dra71x-evm-a-ready-to-use-linux-image-for-sd-card

器件型号:DRA714

工具/软件:Linux

大家好,  

请从 DRA71x 获得1个 EVM。 现在、我想 使用 Windows PC 创建一个 SD  、并准备好使用 映像和引导分区。

我可以在 Linux SDK 页面上看到 rootfs 和引导 文件, 但我可以 直接在 DRA71x 上使用 还是需要在特定的引导...gz 文件中进行任何配置?

 您在 Windows PC 上推荐的任何用于编写 SD 的工具?

谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    PSDKLA 3.04安装程序(应安装在 Ubuntu 14.04或更高版本的计算机上)包含支持所有 DRA 变体的预构建二进制文件。 默认预编译二进制文件可以正常工作。

    您可以在 Windows PC 上使用虚拟机来安装 Ubuntu 并准备卡。
    请按照软件开发人员指南中的说明进行操作。

    我们不提供任何 SD 卡映像、因此您可能无法使用任何映像写入工具在 Windows 计算机上准备该卡。

    此致
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik

    SDK 网页上提供的 rootfs 和引导映像是否可以用于 dra71x EVM?

    这将为我节省使用虚拟机等的时间

    请确认吗?

    谢谢你

    此致

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    是的。 rootfs 和引导映像将在 dra71x EVM 上工作(请在 uenv.txt 中选择正确的 DTB 文件)。

    但是、关于对虚拟机的需求-这是为了明确告知您需要一台 Linux 计算机或一台运行 Ubuntu 的虚拟机的窗口计算机。

    此致
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karthik,
    我收到一条“内核恐慌”消息...
    这是我使用的过程:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 获取的 rootfs 和引导映像
    已创建具有引导可引导的 SDcard。
    板出现时,我可以看到 Uboot 并启动内核,但在进行一些日志记录后,我收到错误。
    我怎么了?
    在 uenv.txt 中选择正确的 DTB 文件意味着什么? 我打开了,没有提到文件或 EVM。

    我在过去的虚拟机等中做过很多次,但这次我的 PC 上没有空间,需要对其进行全面测试
    谢谢你
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    请在 E2E 中提供内核紧急消息。

    我怀疑您可能错过了以下附加程序:

    • 将 SD 卡插入 PC。
    • 如果该卡已自动安装到文件夹/media/user 中、则  
    • 编辑/media/user/boot/uenv.txt 并添加"fdtfile=dra71-EVM.dtb"行
    • 保存并退出
    • 卸下插卡
    • 将卡插入 EVM 并启动。

    您可以在执行上述步骤后发布结果。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik,  

    我在附加完整日志中达到“紧急模式”。

    我注意到了一些 MMC 错误,这些错误不应该出现在那里 ,但 我在多个 MMC 上有。

    任何建议都是值得欢迎的  

    谢谢你  

    此致

    Carloe2e.ti.com/.../Boot-log-DRA71x-evm.rtf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik
    立即工作! 非常感谢
    我的选择:直接在 SDcard 分区上执行图像的 tar,以避免任何问题。
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是 SD 卡准备方法的根本原因。

    *始终建议使用安装程序随附的 mksdboot.sh。
    *但是,如果您是手动准备,建议将 rootfs 直接解压到 SD 卡的 rootfs 分区中。
    问题的根本原因是将 rootfs 提取到主机 PC,然后将 PC 文件夹的内容复制到 SD 卡,同时更改文件权限(可能是为了处理 sudo 等)。

    此致
    Karthik