请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3XEVM 工具/软件:Code Composer Studio
TI_SDK_VISION_03_02_00_00\ti_compones\Algorits\REL.DMAUTILS.00.08.00.02\dmautils\test\EDMA_utils_aut增量 测试 此 示例 说明 如何 在 DDR 和 L2之间复制数据, 我 必须 将 数据从 DDR 复制到 L2,然后 从 L2复制到 L1, 如何执行此 操作? 有没有 这样的示例,我认为 L1的数据比 L2更快。