This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA3XEVM:如何在 L1和 L2之间 DMA 数据

Guru**** 2979390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675264/ccs-tda3xevm-how-to-dma-data-between-l1-and-l2

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:Code Composer Studio

TI_SDK_VISION_03_02_00_00\ti_compones\Algorits\REL.DMAUTILS.00.08.00.02\dmautils\test\EDMA_utils_aut增量 测试    此 示例 说明 如何  在 DDR 和 L2之间复制数据, 我 必须 将 数据从  DDR 复制到 L2,然后 从 L2复制到 L1, 如何执行此 操作? 有没有 这样的示例,我认为 L1的数据比 L2更快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不需要在 L2处跳转、则可以直接转接至 L1D。 但请确保 L1D 的一部分配置为 SRAM。 如果您需要 L2中的跃点、则可以使用处理器获取 L1D 中的数据、也可以使用 IDMA 从 L2获取数据到 L1D。
    有关 如何配置 IDMA 的详细信息、请参阅 C6x Corepac 用户指南第5章(www.ti.com/.../sprugw0c.pdf)。

    谢谢、
    此致、
    Pramod
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Pramod
    非常感谢您的回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pramod
    (www.ti.com/.../sprugw0c.pdf)
    抱歉! 我们找不到您的页面。
    SDK_vision_03_02_00_00中是否有有关 IDMA 的 pdf 或 exmple?
    Shuai
    测试
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请卸下链节末端的支架。 以下链接应该起作用:
    www.ti.com/.../sprugw0c.pdf