器件型号:TMDXIDK5728
工具/软件:Linux
大家好:
我现在正在使用 am572x idk EVM、我已经配置了用于 USB 海量存储和 PWC (用于网络摄像头)的内核。
但是、当我将 USB 闪存驱动器或网络摄像头插入 USB1时、没有任何反应。
我是否错过了什么??
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TMDXIDK5728
工具/软件:Linux
大家好:
我现在正在使用 am572x idk EVM、我已经配置了用于 USB 海量存储和 PWC (用于网络摄像头)的内核。
但是、当我将 USB 闪存驱动器或网络摄像头插入 USB1时、没有任何反应。
我是否错过了什么??
谢谢
我使用的是 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.02.00.09。
我已经执行了这里提到的步骤。 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Getting_Started_Guide
现在可以使用上面 SDK 中提供的预构建映像从 sdcard 引导 Linux 内核。
未检测到预构建映像的 USB 闪存驱动器、因此我为内核重新配置配置配置。
编译内核后、我会将/sdk installed/targetNFS/boot 中的文件复制到 sdcard 上的 rootfs/boot/。
但结果仍然相同。
抱歉、由于器件树文件中 PPS 的引脚复用更改、AM572x IDK 和 AM571x IDK 上的 Processor SDK v4.2.0.9中的 USB 功能中断。 请应用下面随附的补丁来恢复用于恢复 USB 功能的 DT 更改。