This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDXIDK5728:未检测到 USB 闪存驱动器和网络摄像头

Guru**** 2973590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/671695/linux-tmdxidk5728-usb-flash-drive-and-webcam-not-detected

器件型号:TMDXIDK5728

工具/软件:Linux

大家好:

我现在正在使用 am572x idk EVM、我已经配置了用于 USB 海量存储和 PWC (用于网络摄像头)的内核。

但是、当我将 USB 闪存驱动器或网络摄像头插入 USB1时、没有任何反应。

我是否错过了什么??

谢谢