请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4384 您好!
具有较低 C LOAD、介于6pF 至9pF 范围内的 RTC 晶体是否可用于 AM4384?
主要约束条件是 CPU 侧、根据数据表、其中要求最小12pF。
这是硬性要求、还是可以考虑具有较低 C 负载的晶体?
谢谢
Fred
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
具有较低 C LOAD、介于6pF 至9pF 范围内的 RTC 晶体是否可用于 AM4384?
主要约束条件是 CPU 侧、根据数据表、其中要求最小12pF。
这是硬性要求、还是可以考虑具有较低 C 负载的晶体?
谢谢
Fred