This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4384:RTC 晶体负载电容

Guru**** 2971100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676270/am4384-rtc-crystal-load-capacitance

器件型号:AM4384

您好!

具有较低 C LOAD、介于6pF 至9pF 范围内的 RTC 晶体是否可用于 AM4384?

主要约束条件是 CPU 侧、根据数据表、其中要求最小12pF。

这是硬性要求、还是可以考虑具有较低 C 负载的晶体?

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    必须满足数据表要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Biser。

    我的问题的背景是、客户正在考虑将一个晶体用于两个器件。 但是、正如您所清楚的那样、严格要求 RTC 晶体至少运行12pF、没错。

    谢谢
    Fred