This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2PXEVM:TDA2PXEVM

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675759/rtos-tda2pxevm-tda2pxevm

器件型号:TDA2PXEVM

工具/软件:TI-RTOS

您好!  

使用 VISION SDK 3.02为 TDA2p 平台构建 BIOS。  

已创建用于引导 EVM 的 SD 卡、我获得以下输出。 MPU 进入保留模式,引导不继续,系统卡住

已尝试使用生成的所有 MLO 选项、如下所示、但 MPU 进入保留模式、屏幕上未显示任何内容。  

请参阅以下列表。  

processor_sdk_vision_03_02_00_00/vision_sdk$ ls 二进制文件/apps/tda2p_evm_BIOS_all/SBL/SD/

opp_high opp_low opp_nom opp_od

 

造成这种情况的根本原因可能是什么?  

===========================

TDA2Px SBL 引导  

DPLL 配置完成  

时钟域配置完成  

模块启用配置完成  

TI EVM 焊盘配置完成  

DDR 配置完成  

应用程序映像下载开始  

SD Boot (SD 引导)-文件打开成功完成  

MPU CPU0映像加载完成  

IPU1 CPU0映像加载完成  

IPU1 CPU1映像加载完成  

IPU2 CPU0和 CPU1映像加载完成  

DSP1映像加载完成  

DSP2映像加载完成  

EVE1图像加载完成  

EVE2映像加载完成  

应用程序映像下载完成  

将 MPU CPU1置于关闭模式  

EVE MMU 配置完成  

EVE MMU 配置完成  

(一

PMCCNTR 每64个时钟周期进行一次计数、每64个时钟周期进行多次计数、以获得实际的 CPU 周期  

SBL 初始配置周期- 104832 (8.94ms)
SoC Init 周期- 170451 (14.54ms)
DDR 配置时钟周期- 42953 (3.66ms)
APP 图像加载周期- 519656 (44.34ms)
从 Core 启动周期- 130921 (11.17ms)
SBL 启动周期- 969874 (82.76ms)
SBL 启动 IPU1_0 - 15257的时间 (1.30ms)
(一

将 MPU 置于保持…

谢谢、

Yair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yair、

    您能否尝试使用预构建的 SBL MLO 和 Vision SDK AppImage 进行引导?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yair、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、
    Rishabh