您好!
我正在使用 EVE 版本中的 EDGE_DETECTOR 应用程序、并在 imgsiglib 下修改了 sobre 内核。 当我在 vayu 仿真器上运行输出文件时、我看到以下错误/警告、需要同样的帮助。
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
EVE_1:警告:循环寻址错误、Circ_buf = 8超出范围
VCOP 周期估算器出现致命错误、请终止
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
谢谢、
穆罕默德