This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 EVE 上的 BAM 应用

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675458/using-bam-app-on-eve

您好!

我正在使用 EVE 版本中的 EDGE_DETECTOR 应用程序、并在 imgsiglib 下修改了 sobre 内核。 当我在 vayu 仿真器上运行输出文件时、我看到以下错误/警告、需要同样的帮助。

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

EVE_1:警告:循环寻址错误、Circ_buf = 8超出范围

VCOP 周期估算器出现致命错误、请终止

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

谢谢、

穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

      很难根据您提供的信息评论任何内容。 您是否在任何内核中使用循环寻址? 变量 circ_buf 是什么? 它是否在您的内核中?  

    此致、

    安州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammed、
    由于我们没有听到您对此主题的任何看法、我现在将关闭它。 如果需要、您可以重新打开它。

    此致、
    安州