This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6742:无法以图形配置格式打开.cfg 文件!

Guru**** 2972770 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675351/ccs-tms320c6742-could-not-open-cfg-file-in-graphics-configuration-form

器件型号:TMS320C6742
主题中讨论的其他器件:OMAPL138、

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我已经安装了 ccs7.3和 TI-RTOS 内核、如下所示。

标题 说明 尺寸
OMAPL138 RTOS SDK 要点
ti-processor-sdk-rtos-omapl138-lcdk-04.02.00.09-Windows-x86-Install.exe 用于 Windows 主机的 OMAPL138 RTOS SDK 安装程序 643852K
ti-processor-sdk-rtos-omapl138-lcdk-04.02.00.09-Linux-x86-Install.bin 用于 Linux 主机的 OMAPL138 RTOS SDK 安装程序 674136K
ccs_setup_7.3.0.00019.exe 用于 Windows 主机的 Code Composer Studio IDE
CCS7.3.0.00019_web_linux-x64.tar.gz 用于 Linux 主机的 Code Composer Studio IDE

然后从"TI RESURCE Explorer"导入项目、例如"generic examples -> clock example"。  

我想为我的目的配置项目、因此双击名为"clock.cfg "的文件。 但是,它只显示文本格式,而不显示图形配置格式。

此外、我尝试构建项目、发现有三个错误、如下所示。

说明 资源 路径 位置 类型
gmake:***没有规则使目标'build-1106210687'成为'configPkg/compiler.opt'所需的目标'build-1106210687'    。clock_TMS320C6742_C67XX C/C++问题

说明 资源 路径 位置 类型
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。  Clock_TMS320C6742_C67XX   C/C++问题

说明 资源 路径 位置 类型
xdc.tools.configuro:错误:在路径'C:/ti/bios_6_52_00_12/packages;C:/ti/ccsv7/ccs_base;C:\ti\xdctools_3_50_03_33_core/package'中找不到平台包'abc'。  检查此路径是否为包含必要平台支持的目录命名,以及平台名称是否拼写正确。  .xdchelp /clock_TMS320C6742_C67XX 行52 C/C++问题

我的计算机配置:

操作系统:Windows 10 64位

请帮我解决这个问题、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确保您已按照此处所述在 CCS 中设置了 Processor SDK RTOS 环境:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Getting_Started_Guide

    具体请参阅第8节、其中介绍了 CCS 中的处理器 SDK RTOS 组件的发现。 此外、请参阅此处的使用 Resource Explorer 为 TI RTOS 创建 hello world 项目部分:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Examples

    最后、在导入项目后、右键单击.cfg、然后选择使用 Open with XGCONF 来查看图形视图。 (在 CCS 发现后以及在创建工程时选择正确版本的 BIOS 和 XDC 工具及平台后执行此操作)

    希望这能解决您的问题。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!