Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6742
主题中讨论的其他器件:OMAPL138、
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我已经安装了 ccs7.3和 TI-RTOS 内核、如下所示。
| 标题 | 说明 | 尺寸 | |
|---|---|---|---|
| OMAPL138 RTOS SDK 要点 | |||
| ti-processor-sdk-rtos-omapl138-lcdk-04.02.00.09-Windows-x86-Install.exe | 用于 Windows 主机的 OMAPL138 RTOS SDK 安装程序 | 643852K | |
| ti-processor-sdk-rtos-omapl138-lcdk-04.02.00.09-Linux-x86-Install.bin | 用于 Linux 主机的 OMAPL138 RTOS SDK 安装程序 | 674136K | |
| ccs_setup_7.3.0.00019.exe | 用于 Windows 主机的 Code Composer Studio IDE | ||
| CCS7.3.0.00019_web_linux-x64.tar.gz | 用于 Linux 主机的 Code Composer Studio IDE | ||
然后从"TI RESURCE Explorer"导入项目、例如"generic examples -> clock example"。
我想为我的目的配置项目、因此双击名为"clock.cfg "的文件。 但是,它只显示文本格式,而不显示图形配置格式。
此外、我尝试构建项目、发现有三个错误、如下所示。
说明 资源 路径 位置 类型
gmake:***没有规则使目标'build-1106210687'成为'configPkg/compiler.opt'所需的目标'build-1106210687' 。clock_TMS320C6742_C67XX C/C++问题
说明 资源 路径 位置 类型
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 Clock_TMS320C6742_C67XX C/C++问题
说明 资源 路径 位置 类型
xdc.tools.configuro:错误:在路径'C:/ti/bios_6_52_00_12/packages;C:/ti/ccsv7/ccs_base;C:\ti\xdctools_3_50_03_33_core/package'中找不到平台包'abc'。 检查此路径是否为包含必要平台支持的目录命名,以及平台名称是否拼写正确。 .xdchelp /clock_TMS320C6742_C67XX 行52 C/C++问题
我的计算机配置:
操作系统:Windows 10 64位
请帮我解决这个问题、非常感谢!