This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:解码隔行视频

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676215/tms320dm8148-decoding-deinterlaced-video

器件型号:TMS320DM8148

您好!

我们在 DM8148上使用 DVRRDK4。

我们的用例需要隔行视频(PAL)编码和解码。 我们能够执行隔行编码、写入 H.264文件。 编码正确、VLC 能够解码。 视频也很好。 但是、当我们将编码视频提供给解码器、解码和显示时、我们将面临一个问题。 视频将上下移动2、3行。 视频不断上下移动。

为了确定是解码器问题还是显示问题、我们已将解码的 YUV 写入文件。 我们将使用 YUV 查看器来播放它。 它也会快速上下移动。 因此、这是一个解码问题。

似乎对奇数和偶数行的一些错误解释正导致这一问题。

我们已将解码器中的进程调用参数设置为仅字段级别。

decPrm.chCreateParams[0].processCallLevel         = VDEC_FIELDLEVELPROCESSCALL;

我是否应该在解码器中设置更多参数?

此致、

Pranay Kumar