请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8148 您好!
我们在 DM8148上使用 DVRRDK4。
我们的用例需要隔行视频(PAL)编码和解码。 我们能够执行隔行编码、写入 H.264文件。 编码正确、VLC 能够解码。 视频也很好。 但是、当我们将编码视频提供给解码器、解码和显示时、我们将面临一个问题。 视频将上下移动2、3行。 视频不断上下移动。
为了确定是解码器问题还是显示问题、我们已将解码的 YUV 写入文件。 我们将使用 YUV 查看器来播放它。 它也会快速上下移动。 因此、这是一个解码问题。
似乎对奇数和偶数行的一些错误解释正导致这一问题。
我们已将解码器中的进程调用参数设置为仅字段级别。
decPrm.chCreateParams[0].processCallLevel = VDEC_FIELDLEVELPROCESSCALL;
我是否应该在解码器中设置更多参数?
此致、
Pranay Kumar