This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C5517:程序不能放入可用内存中

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674965/rtos-tms320c5517-program-will-not-fit-into-available-memory

器件型号:TMS320C5517

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我不熟悉 DSP。 目前、我正在处理一个需要使用实时分析工具的项目、一旦我在.tcf 文件中设置配置以启用实时分析、RTSX 和 HST、在构建项目时、它将面临 DARAM 中的内存不足。 那么,释放 DSP 中内存的最佳方法是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jian、

    您是否尝试修改.cmd 文件以使用 SARAM、以及是否可以移动内容?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我在解决 RAM 问题方面采取了一些措施、但仍有一个问题"找不到文件 BIOS_NONINST.a55L "
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jian、

    请访问 e2e.ti.com/.../58227

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想告诉大家、我的 DSP/BIOS 版本是5.42.1.09、我的 CCS 版本是5.5.0.00077、我的处理器是 TMS320C5517、现在我仍然无法包含已检测的 BIOS 库。 请查看图片中的亮点区域。   

    一旦我包含已检测的 BIOS 库、在工程编译期间会出现"Cannot find file BIOS_NONINST.a55L"错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jian:

    您能清理并构建吗? 然后将编译输出粘贴到文件中、然后将该线程附加(请勿复制/粘贴完整文本)。

    谢谢、
    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    我参考过这个网站  

     从启用 RTDX 以显示 RTA 运行时主机部分  

    正如我在上图中强调的那样,RTDX 数据段和对象内存对于加载 CPU 数据非常重要吗? 网站上没有解释。 我的 CPU 负载始终为0。

    谢谢、

    Jian Da

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Todd Mullanix"]您能清理并构建吗? 然后将编译输出粘贴到文件中、然后将(请勿复制/粘贴完整文本)附加到此线程。

    请附加包含构建错误的完整构建输出。