请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6746 您好!
- 我们计划在新电路板上使用 C6746 DSP、我想知道是否有针对不同电源组使用不同电源轨的注意事项。 具体而言、我希望电源组 A 使用2.75V 电压(由于 UART 要求)、但器件其余部分使用3.3V 电压。 这是问题吗? 如果我们为不同的电源组使用不同的电源轨、是否有电源定序要求?
- 查看数据表的加电排序(§5.3.1)、IO 电源组的唯一有效电压似乎是1.8V 和3.3V。 您能确认情况是这样吗?
- 是否有任何可以使用2.75V 电压轨的工作?
最棒的
Nadeem