This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6746:电源轨

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676341/tms320c6746-power-rails

器件型号:TMS320C6746

您好!

  1. 我们计划在新电路板上使用 C6746 DSP、我想知道是否有针对不同电源组使用不同电源轨的注意事项。  具体而言、我希望电源组 A 使用2.75V 电压(由于 UART 要求)、但器件其余部分使用3.3V 电压。 这是问题吗?  如果我们为不同的电源组使用不同的电源轨、是否有电源定序要求?
  2. 查看数据表的加电排序(§5.3.1)、IO 电源组的唯一有效电压似乎是1.8V 和3.3V。  您能确认情况是这样吗?
  3. 是否有任何可以使用2.75V 电压轨的工作?

最棒的
Nadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nadeem、

    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nadeem、

    [引用]我们计划在新电路板上使用 C6746 DSP、我想知道是否有针对不同电源组使用不同电源轨的注意事项。 具体而言、我希望电源组 A 使用2.75V 电压(由于 UART 要求)、但器件其余部分使用3.3V 电压。 这是问题吗? 如果我们为不同的电源组使用不同的电源轨、是否有电源定序要求?[/quot]

    不应这样做。 请参阅器件数据表 www.ti.com/.../tms320c6746.pdf 中的第5.3节"建议运行条件"。 电源组 A 在1.8V 模式下的电压范围为1.71V 至1.89V、在3.3V 模式下的电压范围为3.15V 至3.45V。 因此您无法使用2.75V。

    [引述]2. 查看数据表的加电排序(§5.3.1)、IO 电源组的唯一有效电压似乎是1.8V 和3.3V。 您能否确认这是问题吗?
    是的、正如我在上面说过的、您可以使用1.8或3.3V。 请参阅器件数据表中的第5.3节"建议运行条件"。

    [引述]3. 是否有任何可以使用2.75V 电压轨的工作?
    我不知道有什么。 需要严格遵循数据表的建议工作条件。

    此致、
    Yordan