This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何让 Vout2/Vout3通道输出8位/24位视频信号

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/686468/how-to-let-vout2-vout3-channel-output-8-bit-24-bit-video-signal

我们的处理器是 DRA74X 、具有3.02.00.03 SDK 版本。

我们希望测试视频接口、如下所示

使用 VOUT2输出 8位 视频 信号并 使用 VIN4B 接收信号。

2.使用 VOUT2输出 24位 视频 信号并 使用 VIN3A 接收信号。

使用 VOUT3输出 8位/24位 视频 信号并 使用 VIN3A 接收信号

我的问题是

A.上述测试方案是否可行?

B. 8位视频信号应使用哪种视频格式? YUV422还是 RGB?

c. 是否可以在8位和24位之间更改视频输出模式、而无需电源复位

此致

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A.就安保部而言,所有这些情况都是可能的。 我不确定 VIP 输入端口是否支持它们

    B. YUV422和 RGB 都不能放入8位。 您可能需要启用 TDM 并对其进行正确编程、以支持 YUV422或 RGB。 据我所知、DSS 支持的视频格式(颜色 LUT 除外)不 能在8位范围内

    c.所有这些变化都可以动态进行、无需电源复位  

    此致、

    Subhajit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩、

    VIP 还可以支持8/16/24位捕获离散或嵌入式同步接口、只要有引脚可供捕获即可。

    Rgds、
    Brijesh