请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我们的处理器是 DRA74X 、具有3.02.00.03 SDK 版本。
我们希望测试视频接口、如下所示
使用 VOUT2输出 8位 视频 信号并 使用 VIN4B 接收信号。
2.使用 VOUT2输出 24位 视频 信号并 使用 VIN3A 接收信号。
使用 VOUT3输出 8位/24位 视频 信号并 使用 VIN3A 接收信号
我的问题是
A.上述测试方案是否可行?
B. 8位视频信号应使用哪种视频格式? YUV422还是 RGB?
c. 是否可以在8位和24位之间更改视频输出模式、而无需电源复位
此致
肖恩