This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2:VISION SDK TDA2xx v03.02.00

Guru**** 2969650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675342/tda2-vision-sdk-tda2xx-v03-02-00

器件型号:TDA2

大家好:

我的环境如下:

硬件:

TDA2xx EVM
TDA2xx 视觉应用板  
3. 6通道 FPD-Link III FMC 子板
4.2 x OV10635传感器

SDK:VISION SDK 3.0.2

我可以通过将单个 OV10635连接到 P1来运行用例"vp_single_cam_sgx_display"。

现在、我尝试运行使用案例"LVDS_VIP_MULTI_CAM_VIEW SGX_DISPLAY"。 但当我使用连接了两个 OV10635摄像头的子板时,内核会停止在 “[ 确定 ]已开始同步系统和硬件时钟”。 然后再次重新启动并重新启动。 我尝试卸下其中一个摄像头、根本没有问题。 我还尝试使用汽车 SDK、结果是相同的。

我的问题是"我只能使用两个摄像头吗? 我该怎么做?"

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    多摄像头用例使用4个摄像头、缓冲器仅在所有四个摄像头都馈送视频时显示在屏幕上。 这仅适用于2个摄像头。

    单个摄像头用例仅使用1个摄像头、将其连接到多用途电路板的 cam6端口。 这将使单个凸轮用例正常工作。
    有关摄像头连接的更多详细信息、请参阅用户指南

    此致、
    Nikhil D