请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2 大家好:
我的环境如下:
硬件:
TDA2xx EVM
TDA2xx 视觉应用板
3. 6通道 FPD-Link III FMC 子板
4.2 x OV10635传感器
SDK:VISION SDK 3.0.2
我可以通过将单个 OV10635连接到 P1来运行用例"vp_single_cam_sgx_display"。
现在、我尝试运行使用案例"LVDS_VIP_MULTI_CAM_VIEW SGX_DISPLAY"。 但当我使用连接了两个 OV10635摄像头的子板时,内核会停止在 “[ 确定 ]已开始同步系统和硬件时钟”。 然后再次重新启动并重新启动。 我尝试卸下其中一个摄像头、根本没有问题。 我还尝试使用汽车 SDK、结果是相同的。
我的问题是"我只能使用两个摄像头吗? 我该怎么做?"
提前感谢