Other Parts Discussed in Thread: AM3703
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3703 主题中讨论的其他器件:AM3715、
大家好,
我 需要 重新设计 AM3703CUS 板 并 更改 NOR 闪存。 我 必须在 NOR 中引导和 XIP , 板上没有操作系统。
我使用此页面作为参考:processors.wiki.ti.com/.../03_GPMC_Subsystem
请确认:
1- AM3703是否 能够 从多路复用而不是多路复用启动 、也不 能 像 上一页那样使用原理图? 在这两种情况下,有什么需要考虑的重点?
2- 启动后 , 只有在两种情况下(复用还是非复用)才需要考虑 正确设置 GPMC ? 有什么 值得强调的?
谢谢你
此致
卡洛