This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3703:NOR 引导问题

Guru**** 2969280 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676258/am3703-nor-boot-questions

器件型号:AM3703
主题中讨论的其他器件:AM3715、

大家好,  

我 需要 重新设计 AM3703CUS 板  并 更改 NOR 闪存。  我 必须在  NOR 中引导和 XIP ,   板上没有操作系统。

我使用此页面作为参考:processors.wiki.ti.com/.../03_GPMC_Subsystem

请确认:

1- AM3703是否 能够 从多路复用而不是多路复用启动  、也不  能 像  上一页那样使用原理图?     在这两种情况下,有什么需要考虑的重点?  

2- 启动后 ,  只有在两种情况下(复用还是非复用)才需要考虑  正确设置 GPMC ?  有什么 值得强调的?

谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Carlo、

    AM37x TRM 版本 R 的第26.4.7.3节中列出了 XIP 引导过程和要求。具体而言:

    •可连接高达2 GB (256MB)的内存。
    •仅 X16数据总线宽度
    •异步协议和地址/数据多路复用模式
    •GPMC 时钟为48MHz。
    •引导器件连接到映射到地址0x0800 0000的 CS0。
    •等待引脚信号 GPMC_wait0根据 SYS_BOOT 配置引脚进行监控。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser,
    谢谢你
    很抱歉再次询问,但我需要就此点作出正式确认:

    1- AM3703的 ROM 引导是否能够从多路复用而不是多路复用启动,或者我是否使用了上一页所述的原理图? 在两种情况下(复用还是非复用),需要考虑哪些事项来突出显示 ROM 引导?

    谢谢你
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它将与非复用 NOR 配合使用。 这显示为复用 NOR 器件。 正如我在上面所指出的、XIP 引导只能在地址/数据复用模式下实现、这就是这个电路的功能。 如果您使用多路复用器、也不需要额外的锁存器、则应直接连接、如下所示:
    processors.wiki.ti.com/.../03_GPMC_Subsystem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser,
    在非复用的情况下、我不清楚什么、ROM 引导如何处理它?
    我是说我必须在 PCB 上有锁存器(我的内存大于2KB):ROM 引导是否足够聪明,可以从非多路复用内存启动? 我询问的原因是 GPMC 必须设置为能够使用非复用内存。
    感谢您的支持
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非复用 NOR 与锁存器结合使用也可用作复用 NOR。 MUX NOR 器件内部有此锁存器。 它们与 GPMC 完全相同。