Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVMPCI, TMS320C6678, 66AK2H12, 66AK2H06
主题中讨论的其他器件:TMDXEVMPCI、 TMS320C6678、 66AK2H12、
您好!
我对 EVMK2H 和 AMC 转 PCIe 边缘连接器适配器(TMDXEVMPCI)有疑问。
我知道 TMDXEVMPCI 适用于 Keystone1 EVM、无法直接连接到 EVMK2H。
EVMK2H 和 Keystone1 EVM 的 AMC 边缘连接器引脚分配相同。
AMC 边缘连接器的格式似乎是相同的。
因此、如果我从 EVMK2H 取下散热器和风扇、
我想 TMDXEVMPCI 可以连接到 EVMK2H AMC 边缘连接器。
有可能吗?
在以下 E2E 帖子中、
TI 员工表示 TMDXEVMPCI 与 EVMK2H 不兼容。
他似乎想说安装在旁边的 RTM 连接器
AMC 边缘连接器将干扰 TMDXEVMPCI 连接。
e2e.ti.com/.../392288
我检查了从 eInfochip 获取的 TMDXEVMPCI 的尺寸。
与 EVMK2H 相比、我想我可以连接 TMDXEVMPCI。
如果可以物理连接 EVMK2H 和 TMDXEVMPCI、
还有其他问题吗?
此致、
G.F.