This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H06:连接 EVMK2H 和 TMDXEVMPCI

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXEVMPCI, TMS320C6678, 66AK2H12, 66AK2H06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/673328/66ak2h06-connection-of-evmk2h-and-tmdxevmpci

器件型号:66AK2H06
主题中讨论的其他器件:TMDXEVMPCI、 TMS320C6678、 66AK2H12、

您好!

我对 EVMK2H 和 AMC 转 PCIe 边缘连接器适配器(TMDXEVMPCI)有疑问。
我知道 TMDXEVMPCI 适用于 Keystone1 EVM、无法直接连接到 EVMK2H。

EVMK2H 和 Keystone1 EVM 的 AMC 边缘连接器引脚分配相同。
AMC 边缘连接器的格式似乎是相同的。

因此、如果我从 EVMK2H 取下散热器和风扇、
我想 TMDXEVMPCI 可以连接到 EVMK2H AMC 边缘连接器。
有可能吗?

在以下 E2E 帖子中、
TI 员工表示 TMDXEVMPCI 与 EVMK2H 不兼容。
他似乎想说安装在旁边的 RTM 连接器
AMC 边缘连接器将干扰 TMDXEVMPCI 连接。
e2e.ti.com/.../392288

我检查了从 eInfochip 获取的 TMDXEVMPCI 的尺寸。
与 EVMK2H 相比、我想我可以连接 TMDXEVMPCI。

如果可以物理连接 EVMK2H 和 TMDXEVMPCI、
还有其他问题吗?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看 K2H EVM TRM (wfcache.advantech.com/.../XTCIEVMK2X_Technical_Reference_Manual_Rev1_0.pdf) 表3。 2:AMC 边缘连接器和 TMS320C6678 EVM TRM:(wfcache.advantech.com/.../TMDSEVM6678L_Technical_Reference_Manual_2V01_0320.pdf) 表3.3:AMC 边缘连接器、您可以看到引脚映射是相同的。

    如果您确定可以管理 AMC 转 PCI 适配器的机械连接、则应该能够将其连接到 K2H EVM。
    注意:请务必交叉检查 TMS320C6678和66AK2H12数据表中接口的电气规格、以确保不会出现兼容性问题(据我所知、它们应该是相同的)。

    如果需要、我还会请设计团队详细说明。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G.F.

    K2H EVM 不能安装到 TMDXEVMPCI 载板上。  散热器和风扇就在路上。  如果您从 EVM 中移除这些器件、器件将过热。  还有其他解决方案。  您可以使用 AMC 转 SMA 板、如-    SMA-AMC Ultra 9000中的板。  然后、您可以使用 Samtec 提供的电缆、例如 PCRF 系列、其中一端有边缘卡、另一端有 SMA 电缆。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan 和 Tom、您好!

    感谢你的答复。
    我知道 EVMK2H 无法连接到 TMDXEVMPCI 和
    不建议从 EVM 上卸下散热器和风扇。

    我知道、通过卸下散热器和风扇、器件会过热
    但是、您是否意味着即使仅运行单个 C66x、A15内核和 PCIe、它也会过热?

    因为您引入的电路板与 TMXEVMPCI 相比似乎相当昂贵、
    还有其他解决方案吗?

    此致、
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用]我知道、通过移除散热器和风扇、器件会过热
    但是、您是否意味着即使仅运行单个 C66x、A15内核和 PCIe、它也会过热?[/引述]

    我们无法保证 SoC 在您卸下散热器时能够可靠地工作。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    g.、

    即使大多数内核和 IP 空闲、泄漏电流也会很大。  K2H 必须使用足够的散热解决方案来运行、以防止其过热。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan 和 Tom、您好!

    感谢您的答复、很抱歉耽误您的时间。
    我了解到、无论使用了多少个内核、66AK2H06都需要散热解决方案。

    此致、
    G.F.