请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2P-ACD 工具/软件:Linux
大家好、
我目前正在 A15上使用 TDA2P EVM 和处理器 SDK 3.2以及 Linux。 我已为"tda2p_evm_linux_all"配置构建 PDK 3.2。
我的机器是一台64位机器、我的构建 PDK 的 BUIL_MACHINE=64位。 但在 Rules.make 中、对于"Build_machine"标志、有人提到"根据需要将 build_machine 设置为32位、仅当 A15_target_OS 将为 Linux 时才需要此设置"。
我在这里有点困惑 、因为我的计算机是64位的、所以对于 A15_target_OS、将 build_machine 保留为64位还是32位。
此致、
Abhay