This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2P-ACD:Linux 编译的 build_machine 标志

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669295/linux-tda2p-acd-build_machine-flag-for-linux-build

器件型号:TDA2P-ACD

工具/软件:Linux

大家好、

我目前正在 A15上使用 TDA2P EVM 和处理器 SDK 3.2以及 Linux。 我已为"tda2p_evm_linux_all"配置构建 PDK 3.2。

我的机器是一台64位机器、我的构建 PDK 的 BUIL_MACHINE=64位。 但在 Rules.make 中、对于"Build_machine"标志、有人提到"根据需要将 build_machine 设置为32位、仅当 A15_target_OS 将为 Linux 时才需要此设置"。

我在这里有点困惑 、因为我的计算机是64位的、所以对于 A15_target_OS、将 build_machine 保留为64位还是32位。

此致、

Abhay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您的 Linux 计算机配置将其设置为值。

    默认情况下、我们将其设置为64、因为 Out Build setup 是64位机器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chetan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abhay,

    Hope 问题得到解决、从而关闭了线程

    此致
    Chetan.M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chetan、

    是的、此问题已解决。
    谢谢。

    此致、
    Abhay