请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 你(们)好。
我知道数据表中提到了 DDR3L 布局指南、但有些方面我不太清楚。
希望了解以下信息。
1) 是否应将 CLK 控制为100欧姆差分对?
CK/CKn、UDQS/UDQSn、LDQS/LDQSn
CLK 上的最大长度是多少?
相同对的长度匹配情况如何?
线对到线对的长度匹配情况如何?
2) 是否应将地址行控制为50个单端地址?
地址线上的最大长度是多少?
每个地址行的长度匹配情况如何?
地址与时钟的长度匹配如何? 我们需要它吗?
3) 数据线路是否应被控制为 50个单端?
数据线上的最大长度是多少?
每条数据线的长度匹配情况如何?
数据与时钟的长度匹配如何? 我们需要它吗?
谢谢