This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:DDR3路由规则

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676153/am3352-ddr3-routing-rules

器件型号:AM3352

你(们)好。

我知道数据表中提到了 DDR3L 布局指南、但有些方面我不太清楚。

希望了解以下信息。

1) 是否应将 CLK 控制为100欧姆差分对?

CK/CKn、UDQS/UDQSn、LDQS/LDQSn

CLK 上的最大长度是多少?

相同对的长度匹配情况如何?  

线对到线对的长度匹配情况如何?

2) 是否应将地址行控制为50个单端地址?

地址线上的最大长度是多少?

每个地址行的长度匹配情况如何?

地址与时钟的长度匹配如何? 我们需要它吗?

3) 数据线路是否应被控制为 50个单端?

数据线上的最大长度是多少?

每条数据线的长度匹配情况如何?

数据与时钟的长度匹配如何? 我们需要它吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CK/CKn、UDQS/UDQSn、LDQS/LDQSn 均为100欧姆差分对。 CK/CKn、UDQS/UDQSn 和 LDQS/LDQSn 对之间不需要匹配长度。 然而、CK 对的长度必须与地址/控制网类别匹配、而 UDQS/UDQSn、LDQS/LDQSn 对的长度必须与其各自的数据通道匹配。
    所有单端线路均为50欧姆。 您请求的所有其他信息均可在数据表的表7-66和表7-67中找到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    感谢您的快速回复。
    表7-66,
    这是什么意思?
    这是什么意思?

    图7-67
    是否有 DQLMX0/DQLMY0/DQLMY1的特定编号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关表7-66的详细信息、请参阅图7-66。
    否、图7-67没有具体数字。