This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5708:MMC1_CLK 不会在加电时切换

Guru**** 2957980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5708, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675190/linux-am5708-mmc1_clk-does-not-toggle-on-power-up

器件型号:AM5708
主题中讨论的其他器件: AM5728

工具/软件:Linux

我的定制 AM5708板配置为选项1引导序列(SD 卡、后跟 eMMC)。 加电时、我预计 SD1 CLK 线路中会发生一些切换、但这对我来说是平坦的。 我可以获取有关此行为的一些指针吗? 我检查了原理图。 SD1确实是我正在使用的 SD1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪些器件引脚来引导 SD 卡? 您的 SYSBOOT 配置是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 SD1_*引脚进行 MMC 引导。 SYSBOOT 为100000111b。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发布焊球编号。 此器件没有任何名称以 SD1_开头的引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们在这里:

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser、我是否必须上拉 SYSBOOT14和15? 在检查清单[1]中、对于 AM5728/18、SYSBOOT14必须拉至 VSS。 和 SYSBOOT15至 VDD。 这是否也适用于 AM5708?

    [1] processors.wiki.ti.com/.../AM57xx_Schematic_Checklist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确的引脚。 对于 SYSBOOT 引脚、请阅读 AM570x TRM Rev. G 中的33.2.4节