This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM1806:评估 DDR_DQGATE0和 DDR_DQGATE1

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/669005/am1806-evaluating-the-ddr_dqgate0-and-ddr_dqgate1

器件型号:AM1806

您好!

我可以在下面提出几个问题吗?:

 

问题1. 请找到 DDR_DQGATE1波形、它在上升沿和下降沿具有失真。 您是否认为这是有害的?

您认为这种失真程度是否会导致错误行为?

 

 

问题2. 您能否简要说明一下如何利用 DDR_DQGATE1?

我的客户要求这样做是为了理解您对问题1的回答。

示例)计时器对 DDR_DQGATE0至 DDR_DQGATE1延迟进行计数、并为 DDR_DQS 计时提供延迟。

示例) DDR_DQGATE1输入是用于触发 DDR_DQS 转换的异步计时。

 

 

 DDR_DQGATE0波形

 

具有失真处标记的 DDR_DQGATE1波形

  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki-San、

    我将询问您的问题。

    电路板是否具有串联端接电阻(典型值为10欧姆)? 驱动强度是多少?

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-San、

    您的问题答案如下。

    问题1.  

    是的、DDR_DQGATE1输入对非单调边缘非常敏感。 它必须无干扰。 接近输入阈值的非单调边缘可能会导致毛刺脉冲、必须避免这种情况才能确保稳定运行。

    串联端接应靠近输出 DDR_DQGATE0引脚放置。 可以尝试使用10欧姆、22欧姆和33欧姆等值。

    问题2.

    DQGATE 用于启用读取 FIFO。 电路板上的布线用于建立往返延迟。 这就是路由长度需要与控制器和存储器之间的时钟长度加上 DQS 长度相匹配的原因。

    DDR2没有 DLL 和自适应时序逻辑,如 DDR3。 从控制器到 SDRAM 的所有路由都是长度匹配的-时钟、地址、命令和数据组信号。 该输入实际上是读取 FIFO 的栅极使能端。 时序和信号完整性对于 DDR2的稳健运行非常重要。

    希望这对您有所帮助、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    非常感谢。 非常清楚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    请原谅我的匆忙...


    问题3.
    何时使用或评估信号{DDR_DQGATE0和 DDR_DQGATE1}?
    根据您的问题2回答、我认为 DDR_DQS 随时可以工作、但请允许我确认。


    问题4.
    请帮我解决困惑。 我认为 DDR_DQS[1:0]足以控制读取 FIFO、但该器件需要额外的信号 DDR_DQGATE[1:0]? 我无法向 客户经理澄清。


    问题5.
    我的客户很高兴看到一个方框图来显示 DDR_DQGATE1如何控制读取 FIFO。 我无法从 AM18xx TRM 中找到、但您知道吗? 此问题 与第3季度和第4季度有关。


    问题6.
    我的客户发现波形 在引导时间看起来更好。 执行 用户代码时、我被要求解释为什么波形与问题1波形不同。 您是否同意、如果 SDCR.DDRDRIVE[1:0]在引导时间中的默认值为零、这是可能的?

     DDR_DQGATE0波形(引导时)- GND 点被电压和时间剥夺所移。 0.5V/div、10nsec/div。

     DDR_DQGATE1波形(引导时)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki-San、

    DDR 的设计师本周已不在办公室、但我将在下周跟进他的这些问题。

    Q3:我们认为每次读取 DQGATE 都会被使用。

    Q4:DQS 将读取的数据时钟移入 FIFO。 DQGATE 是对该 FIFO 的使能、用于防止假信号在垃圾中计时。 您是否验证了往返路线? 是否已对串联电阻器进行了解决方案测试?

    问题5:我将在下周询问设计人员是否存在任何方框图。

    Q6:客户能否在引导后立即读取这些 DDR 寄存器(如 SDCR.DDRDRIVE[1:0])、以便将它们与配置方式进行比较? 不同的设置可能是 DQGATE1上出现毛刺的原因。 必须避免这些干扰。

    如果我没有得到更多的答案、下周提醒我。

    希望这对您有所帮助、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-San、

    我们确认 DQS 门仅在接收读取数据时打开。 DQS 门控信号用于对 DQS 门的打开和关闭进行计时、以便在读取 DQS 前导码期间打开门、并在 DQS 的最后一个下降沿关闭门。 由于 DQS 用作内部锁存读取数据的时钟、因此门始终保持关闭状态、以防止从外部传播到 IP 内部的毛刺脉冲。

    它仅在 DDR 信号路径中引入的频率、电路板和 IO 延迟与时钟周期相当且必须在宏中建模的高频工作模式下才需要(通过回送 DQGATE 信号)。 电路板上回路信号的路由应与 addr 控制信号路由和数据信号路由的组合紧密匹配。

    在低频时、假设 DDR 信号路径中引入的电路板和 IO 延迟远小于时钟周期、可以忽略不计。

    文档中不存在方框图。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、
    很抱歉、让我将我的解释和问题更正为 Q6-2。

    [更正]

    (良好/不良好)波形的条件不是(在初始化之前/之后)、而是(调试运行/独立)。
    也就是说、当用户程序由 CCS 调试按钮启动时、DDR_DQGATE 波形得到改善。

    [常见条件]

    SDCR。 DDRDRIVE[1:  ~= 1 μ s 半强度。

    当用户程序完成初始化并达到正常操作时捕获波形。

    操作系统是 TI-RTOS 以外的 RTOS。

    问题6-2: (让我修改我的问题6)
    您能否建议仅在调试运行时能够提供更好的 DDR_DQGATE 波形的寄存器位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark-San:

    仅供参考 Q6-2。

    我要求 我的客户比较 TRM 第14.4章中列出的 DDR 寄存器、但没有发现。

    - case1:debug-run:调试由错误按钮启动。

    -案例-2:独立:XDS 探针已接线、但会话已禁用。 让目标独立运行后、右键单击 TargetConfigration、connect、暂停 ARM 内核。 (严格地说、它不是读取 fom 独立目标。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    感谢您耐心等待这段漫长的线程。

    我能问你 一些更明确的词语来达成一致吗?

    您在 Mar16上的帖子对我说:

    - DDR_DQGATE1只是解除 DDR_DQS[1:0]的掩码。 它不为 FIFO 计时。  (它不会锁定 DDR_D[]。)

    -它是 DDR_DQS[1:0]来为 DDR_D[]计时或让 FIFO 锁存 DDR_D[]。

    鉴于这一点,尽管它接近问题1,但:

    问题7. 我认为仅 DDR_DQGATE1干扰不是问题。 你同意吗?

    问题8. 我的客户是否可以按原样使用 DDR_DQGATE1波形? (如果没有数据损坏)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nambu-San、

    我已经向设计人员提出了您的问题。

    如果只使用 DQGATE1来解锁 DQS、使其不受锁存数据进入 FIFO 的影响、那么只要 DQS 没有噪声、干扰就可能不是问题。 但是、如果还使用 DQGATE1的上升沿和下降沿、则干扰可能是一个大问题。
    让我们等到下周、看看设计人员会发现什么。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nambu-San、

    据我们所知、DQGATE1是一种电平敏感信号。 它用作与门的一个输入、其中另一个输入是 DQS 选通。 因此、只要 DQGATE1处于高电平、与门就允许 DQS 通过 FIFO 并将数据锁存到 FIFO 中。

    DQGATE 上的毛刺脉冲会打开与门。 如果 DQS 信号在 DQGATE1超过阈值以打开栅极时呈高阻态、则它可能会向内部电路发送干扰、导致触发器锁定错误数据。

    如果客户确信 DQGATE1的这些非单调沿期间 DQS 为静态低电平、则可能永远不会出现任何问题。 但不建议在 DQGATE1上产生干扰。

    他们是否有任何同时显示 DQS 和 DQGATE1的示波器照片? DQGATE1至 DQS 的相对时序是否因电路板而异?

    是否无法通过驱动强度设置来减小或消除非单调边缘? 引导加载程序运行时、DQGATE1信号如何清除?

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    感谢你的答复。 我将与我的客户交谈。