This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BEAGLEBN:从映像中提取引导文件和文件系统

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675364/linux-beaglebn-extracting-boot-files-and-filesystem-from-image

器件型号:BEAGLEBN

工具/软件:Linux

您好!

我 的 BBB 有 bone-debian-9.1-lxqt-armhf-2017-08-31-4gb.img 映像文件。当我们从 SD/flashing 引导至 eMMC 时、所有文件都加载到单分区 mmcblk1中

是否有任何方法从该映像中提取 MLO/u-boot 和 fs 并将其加载到单独的分区中?

此致

Zee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里使用的软件版本是什么? PSDK、RTOS 或其他?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 不支持 Debian。 请访问 www.beagleboard.org