请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BEAGLEBN
工具/软件:Linux
您好!
我 的 BBB 有 bone-debian-9.1-lxqt-armhf-2017-08-31-4gb.img 映像文件。当我们从 SD/flashing 引导至 eMMC 时、所有文件都加载到单分区 mmcblk1中
是否有任何方法从该映像中提取 MLO/u-boot 和 fs 并将其加载到单独的分区中?
此致
Zee