This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMIC120:具有以太网跟踪器的 EtherCAT 从站

Guru**** 1624230 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC120, TIDEP0064
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/685881/amic120-ethercat-slave-with-ethernet-tracer

器件型号:AMIC120

AMIC120是否能够同时运行 EtherCAT 从站和以太网跟踪器(TIDEP0064)?

此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无法在 AMIC120上同时运行 EtherCAT 和以太网跟踪器这两个功能。

    以太网布线基于 PRU-ICSS1上的带 PRU 监控功能的自动转发、请参阅 TRM 上的带可选 PRU 监控功能的30.4.6.2.1.1节。

    EtheCAT 固件在正激式端口上运行、这与 L2不同。 EtherCAT 固件基于字节或字运行、并且正在主动处理(逐字节接收和发送)帧

    如果您的问题是使用 ICSS_1和 ICSS_0来实现这两个功能,答案是否定的,而且我们没有 ICSS_0中 MII 端口的 RX_L2缓冲器可用。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett、

    实际上、我认为使用两个 ICSS 可以并行运行这两个应用程序、但您现在解释了为什么不能并行运行。
    感谢您的详细回答。   

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernd、

    根据客户的用例、使用 AM570x/K2G 和 LAN TAP (可能是板载的)将相同的流量馈送到第二个 ICSS 将能够同时启用 EtherCAT 和以太网跟踪器。

    此致、
    Garrett