请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMIC120 AMIC120是否能够同时运行 EtherCAT 从站和以太网跟踪器(TIDEP0064)?
此致、Bernd
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您无法在 AMIC120上同时运行 EtherCAT 和以太网跟踪器这两个功能。
以太网布线基于 PRU-ICSS1上的带 PRU 监控功能的自动转发、请参阅 TRM 上的带可选 PRU 监控功能的30.4.6.2.1.1节。
EtheCAT 固件在正激式端口上运行、这与 L2不同。 EtherCAT 固件基于字节或字运行、并且正在主动处理(逐字节接收和发送)帧
如果您的问题是使用 ICSS_1和 ICSS_0来实现这两个功能,答案是否定的,而且我们没有 ICSS_0中 MII 端口的 RX_L2缓冲器可用。
此致、
Garrett