This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2P-ACD:通过 UART 加载二进制文件(或 AppImage)

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/675315/rtos-tda2p-acd-loading-binaries-or-appimage-through-uart

器件型号:TDA2P-ACD

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

根据我们的要求之一、我们必须通过 UART 启动 TDA2Px-EVM。

是否可以通过 UART 加载二进制文件(AppImage 以及单个内核的二进制文件)。

如果可能、在 Processor SDK 03.02中对其进行任何引用都将有所帮助。

此致、

Abhay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhay、

    我们有 mflash 实用程序、它通过 UART 启动、然后获取 SBL 和 AppImage 并在 QSPI 闪存上刷写它们。
    您需要为 TDA2Px 移植此实用程序。
    您应该参考 \ti_componels\drivers\pdk_01_08_01_06\packages/ti\boot\sbl_auto_sbl_app\src\mflash 文件夹。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    感谢您的回复。 我将对其进行研究。

    此致、
    Abhay