请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2P-ACD 工具/软件:TI-RTOS
大家好、
根据我们的要求之一、我们必须通过 UART 启动 TDA2Px-EVM。
是否可以通过 UART 加载二进制文件(AppImage 以及单个内核的二进制文件)。
如果可能、在 Processor SDK 03.02中对其进行任何引用都将有所帮助。
此致、
Abhay
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
大家好、
根据我们的要求之一、我们必须通过 UART 启动 TDA2Px-EVM。
是否可以通过 UART 加载二进制文件(AppImage 以及单个内核的二进制文件)。
如果可能、在 Processor SDK 03.02中对其进行任何引用都将有所帮助。
此致、
Abhay