This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-AM437X:更改链接器命令文件中的 EXT_RAM

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674221/ccs-processor-sdk-am437x-changing-ext_ram-in-linker-command-file

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

我在 CSS 的7.2.0.00013n´t 中找不到如何更改 EXT_RAM 的值。

我想将其从0x80000 (128MB)更改为0x40000000 (1GB)。

我相信"linker.cmd"文件是由 CCS 在构建时生成的。 此文件具有以下状态:EXT_RAM:org = 0x80000000、len = 0x80000。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用 RTOS 处理器 SDK? 如果是、则在构建期间生成 linker.cmd。  要更改存储器配置、您需要修改 RTSC 平台。 我将要求 SYS/BIOS 专家提供有关这方面的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是 RTOS 处理器 SDK:TI-processor-SDK-RTOS-AM437X-EVM-04.00.00.04
    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该平台由 SYSBIOS 定义、与 CCS 版本无关。 在您的 CCS 中--- >项目--- >RTSC 工具-->平台--> >编辑/查看,选择您的平台:并在此处编辑。 您也可以创建新平台。

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    在我选择 CCS 之后显示的表格--- >项目--- >RTSC 工具-->平台--> >编辑/查看,指向"c:\users\mborges\myRepository\packages/",为空。 它不显示要选择的封装或内核。

    我´ve 了"c:\ti\BIOS_6_46_05_55\packages/ti\platforms\evmAM437X\"和"c:\ti\BIOS_6_46_05_55\packages/ti\platforms\evmAM437X\package\"、但没有任何变化、没有要选择的软件包或内核。

    此致、
    Marcio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看我之前发布的图片,它是 c:\ti\BIOS_6_46_05_55\packages 目录以打开,不要转到下面的 ti\plates\....

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的错。 "C:\ti\BIOS_6_46_05_55\packages/"起作用。
    谢谢你。