This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:"dFdx"是否在 dra71x 上受支持?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/674954/linux-is-dfdx-supported-on-dra71x

工具/软件:Linux

当我在 glsl 程序中使用"dFdx"时 、我收到一个编译错误:


 着色器错误:编译失败。
错误:对函数 dFdx 的无效调用:未启用扩展名 OES_standard_衍生 产品。

================================================================

 

然后、我将"gL_OES_standard_衍生 产品"添加到 glsl 程序中。 但仍然无法正常工作:

 着色器错误:编译失败。
错误:0:0:在非预处理器令牌之后遇到意外的扩展指令;
错误:1个编译错误。 未生成代码。

===========================================

dra71x 是否支持"dFdx"?

如何使用它?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我现在找到答案。
    将"gL_OES_standard_衍生 产品"添加到顶部操作系统程序中。
    它的工作原理是:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的分享。 如果您有其他问题、请随时在此处提问或打开新话题。

    此致、
    Yordan